主题中讨论的其他器件: UCC25800、 LM5181
你好!
我们正致力于工业电池管理系统的应用、为了以高效的方式隔离电路、我们计划将4个次级隔离绕组组合在一个变压器中。
UCC25800-Q1 似乎适合我们的应用、但我想问一下它是否可以处理这种变压器、或者您是否有适合此应用的任何不同解决方案。 这里最重要的目标是获得一种高效的方法来隔离这多个低功耗负载。
欢迎提出任何建议。
谢谢、
Thiago Benvegnú
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好!
我们正致力于工业电池管理系统的应用、为了以高效的方式隔离电路、我们计划将4个次级隔离绕组组合在一个变压器中。
UCC25800-Q1 似乎适合我们的应用、但我想问一下它是否可以处理这种变压器、或者您是否有适合此应用的任何不同解决方案。 这里最重要的目标是获得一种高效的方法来隔离这多个低功耗负载。
欢迎提出任何建议。
谢谢、
Thiago Benvegnú
您好 Thiago、
我相信只要负载不超过控制器的限值、UCC25800-Q1就可以处理这样的变压器。 我在数据表的末尾发现了这种说法。
如果我发现有其他问题、我将与我们的系统团队再次核实并更新此帖子。
此致、
Eric
您好、Thiago、
此配置适用于 UCC25800。 请查看以下参考设计: PMP40980
谢谢 Eric!
此参考设计将是一个很好的起点。
我在这里查看了一些不同的选项、找到了 LM5181反激式转换器、它看起来具有高效率。 根据您的经验、您认为它可以提供多个稳压输出(具有类似负载)、并且仅在同一个变压器上提供一个反馈吗?
此致、
Thiago
我只是想获得建议、看看测试这两种解决方案是否有意义
您好 Thiago、
LM5181有一个双输出 EVM、因此它肯定可以产生多个输出。 LM5181 的主页上提供了许多应用手册和设计工具。 如果您对 LM5181还有其他问题、请开始新的主题/帖子。
有关使用具有多路输出的 UCC25800的更多信息。 对于具有单个变压器的多绕组、您需要应用一次谐振配置、该谐振电容器位于初级侧。 以下应用手册第16 - 19页对此进行了讨论:
此致、
Eric