This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:BQ25895 BTST 电容器

Guru**** 649970 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25895
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1175964/bq25895-bq25895-btst-capacitor

器件型号:BQ25895

您好!

我设计了一个使用 BQ25895来管理单节锂离子电池并为其充电的电路。 我还订购了相同的器件。 今天、我收到了这些器件、发现我错误地为 BTST 订购了4.7nF 电容、而不是47nF 电容。 我拥有的最接近的值电容器是100nF。

如果我填充100nF 而不是47nF、是否会有任何问题?

电路是否会按预期工作、或者是否会出现重大问题?

谢谢、

Srishtik。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Srishtik、

    我无法保证使用100nF 电容器的充电器 IC 的正常功能。 器件可能仍在运行、但效率可能会降低。 我们的数据表规格和测试并未考虑不同的 BTST 电容器选择。

    我不建议使用超过推荐值两倍的电容器、因为您可能会遇到开关速度和扩展问题、充电过程或输出稳定性问题。 如果必须使用100nF 电容器、请确保测试应用的极限值、以确保更改后的元件能够正常工作。

    此致、

    James