This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62135:PSpice 器件搜索中无模型/器件

Guru**** 2506975 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1173784/tps62135-no-models-parts-in-pspice-parts-search

器件型号:TPS62135

您好!

我刚才下载并打开了一个新的 PSpice 仿真文件。 根据视频、我应该能够单击 PSpice 器件搜索图标并查看 TI 组件列表、但我看到一个空窗口。 我在下载或安装软件时没有遇到任何问题、因此想知道是否需要执行其他步骤才能将这些软件引入? 我没有看到任何有关下一步的必要信息、因为我认为这些模型将被加载并准备好使用。

可以使用一些方向帮助我入门并找到可供使用的 TI 模型。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    如果器  件未显示在 PSPICE for TI 中、您还可以从 TI.com 产品文件夹下载 PSPICE 文件并导入到设计中。

    我会尝试创建一个新项目、然后将对接一个用于 PSPICE 器件搜索的侧窗。

    或者,在打开活动项目/原理图后,也可以转到顶部选项卡“位置”>PSPICE 组件>“搜索”...。

    请告诉我这是否有帮助。

    谢谢、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我所说的是、当我安装 PSpice for TI 时、我假设它已经预加载了许多 TI 器件。 但是、当我单击 PSpice 部件搜索时、我有一个完全空白的窗口。 TI 网站上的视频是第一个教学视频、它展示了如何选择 PSpice 器件搜索、然后您应该会看到大量 TI 器件在您的仿真中使用、但我看不到任何内容。 我打开了一个全新的项目、将其命名为 PSpice 仿真文件等、就是这样。 您建议我采取什么措施来纠正此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    您能捕获您在 PSPICE for TI 中看到的内容吗? 它应加载所有 TI 器件。

    此外、您提到的视频是什么?  

    谢谢、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我刚刚通过 New Project 创建了这个。 出现提示时、我选择了空白的新原理图。 您可以在右侧看到 PSpice 部件搜索窗口。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    我以前没有遇到过这个问题。

    但是、我有几个建议:

    1) 1)您能否尝试在 PSPICE for TI 中转至(Help >"Reinstall TI models and libraries")以重新安装 TI 器件模型

    2) 2)如果第一个不起作用、您还可以尝试卸载 PSPICE for TI 并重新安装。

    谢谢、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想我解决了我的问题。 我使用 OrCAD 作为原理图编辑器和布局工具、因此 PSpice for TI 将其标识默认为与 OrCAD 相同的标识、我认为我打开的是 OrCAD 文件而不是 PSpice for TI 文件。 当我这么做时、我能够看到部件。