This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92518-Q1:该器件的*每通道*输出电流是多少?

Guru**** 2504555 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1176538/tps92518-q1-what-is-the-output-current-per-channel-of-this-part

器件型号:TPS92518-Q1

TI、

考虑到设计中的此器件、但我需要每通道3A。 数据表和 EVM 手册对每通道的最大能力有些不清楚。

数据表为 ILED 指定了5A 电流、但不确定这是共享电流。 EVM 似乎受到设计中选择的无源器件的进一步限制。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tres、  

    由于电源器件是外部的、因此每通道提供3A 电流应该是可以的。 您需要注意设计过程中的功率损耗和热耗散。  

    此致、  

    XG