请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5123-Q1 我们正在设计一个具有以下电源输入方案之一的系统:
-提供12V 电压(此电路将升压至24V)
-提供24V 电压(这将直接为24V 电路供电、希望不会通过以某种方式对 LM5123电路进行反向供电来损坏 LM5123电路)
-提供12V 和24V 电压(在这种情况下、我们希望只使用 EN 引脚来关断转换器、从而通过顶部 FET 断开输入/输出之间的电路)
这是否起作用?
VOUT/ SENSE 引脚将施加电压、而不会为电路的其他部分通电-是否正常?
还有其他方面值得考虑吗?