This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC1846-SP:数据表和仿真

Guru**** 2507265 points
Other Parts Discussed in Thread: UC1846-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1175275/uc1846-sp-datasheet-and-simulation

器件型号:UC1846-SP

关于 UC1846-SP 的两个问题:

1) 1)数据表中提到了用于驱动功率 MOSFET 栅极的输出的几个不同峰值电流值。 第13页提到1.5A 峰值、0.5A 平均值、而第22页提到2A 峰值。 有人知道哪个峰值是正确的吗?

2) 2)使用公式设置第12页的峰值电流限制、同时考虑输入偏置电流、我将 R1和 R2分别设置为10k 和5.9k Ω、以将峰值电流限制设置为1A。 不过、仿真显示峰值电流约为1.3-1.4A。 电流感应电阻为500m Ω。 我必须将 R1调整为18k、以获得1A 的峰值电流限值。 有人遇到过这种情况吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、悉尼、

    1) 1)您可以预期器件提供1.5A 峰值电流

    2) 2)您是否能够向我发送您正在处理的内容?

    谢谢、
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    由于专有问题、我认为我无法向您发送任何内容、但我的原理图与图6第12页的原理图完全相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、悉尼、

    您正在运行哪个仿真器?
    我没有得到您的值(也没有获得该数据表的值)

    谢谢、
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在使用 TI 网站上的 TINA 9仿真器。 UC1846-SP 的模型也是 TI 提供的。 我想知道您在仿真中得到了什么以及您在 R1、R2和 RSense 网络中使用了哪些值。

    谢谢、

    悉尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、悉尼、

    我还在使用 TINA、并使用您的 R1 = 10k、R2 = 5.9k、RSense = 0.5欧姆值
    至少有一点令人担忧的是、我无法获得与数据表相同的值、但由于模型已加密、我必须访问未加密模型才能在内部看到正在发生的情况。
    这需要一点。

    同时、我希望能够重复您的问题、以确保我跟踪正确的事情。
    如果您将原理图联机并更改 R1 = 10k、R2 = 5.9k、然后将输出短接;您是否看到电压限制为0.6V?

    谢谢、
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、悉尼、

    您是否能够测试配置?

    谢谢、
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    我正在尝试设置您描述的测试条件、但我遇到收敛错误。 您是否介意分享您正在进行的仿真内容?

    谢谢、

    悉尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、悉尼、

    我已向您发送朋友请求以发送文件。

    谢谢、
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    我接受了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、悉尼、

    该文件应发送给您

    谢谢、
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、悉尼、

    由于这已被纳入私人传播讯息、我将关闭此主题。

    请继续通过我提供给您的消息或电子邮件与我联系。

    谢谢、
    Daniel