This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5116:不能打开!#39;t 打开

Guru**** 2796825 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1176442/lm5116-doesn-t-turn-on

器件型号:LM5116

降级器、  

我们 的降压直流/直流转换器24VDC 至12Vdc/20A、LM5116 不会导通。

我检查了一些引脚上的电压:

EN:24V 直流正常。

UVLO:2.66V 正常。

输入电压:24V 正常。

VCC:4.98V - 5.9V (至低电平)。 VCC 引脚上的电压低于预期的7.4Vdc。

有栅极信号、但它们对于预期的电平来说太弱。

由于 MOSFET 短缺、我们尝试使用 FDMS030N06B 来替代 CSD18540。

请大家能不能从问题所在的地方给我们一个意见?

谢谢。

https://webench.ti.com/appinfo/webench/scripts/SDP.cgi?ID=B14BE604349590A5

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Manuel  

    1) 1)请检查 VIN 引脚处的电压。 有时、VIN 引脚电压低于 电源输入。  

    2) 2) 2)请检查 VCC 电压是否仍在4.98 - 5.9V 范围内、或在无开关时是否未处于此范围内。  

    3) 3)请将 VCCX 引脚接地、然后重新测试。  

    -李家祥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Eric

    1)是的、VIN 引脚的电压与24V 电源电压相同。

    2)禁用 LM5116 (EN 到 GND) VCC 电压变为0V、MOSFET 栅极上的开关关闭(0V)

    3) 3) VCCX 引脚连接到 GND。   

    仍然无法正常工作。 输出电压范围为1.6V 至2.5V。

    谢谢你。

    Manuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、手册

    2) 2)您必须在下拉 UVLO 引脚的同时上拉 EN 引脚。   

    3)设备是否切换? 我认为 LM5116未开启。  

    -李家祥  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eric。

    在进行一些实验后、我们发现 MOSFET FDMS030N06B、我们选择替换具有更高 Qg 的 CSD18540 (不可用)。 这导致内部7.4V (VCC)稳压器过载。 通过 VCCX 引脚为 LM5116馈入外部 PSU 后、我们就可以解决问题。

    感谢你的帮助。

    此致、

    Manuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您选择 TI。 如有任何疑问、请随时与我们联系。
    - Eric Lee (应用工程)