你(们)好
客户采用 BQ25713进行设计时、发现电池未充满电、然后将适配器插上、BQ25713芯片的 BATDRV 未下拉、电压约为14.6V、这会导致 MOS 关断、无法为电池充电。 发生概率很高、但并非总是发生。 在其他点测量的电压正常。
原理图。 适配器为 DC18V、3.33A
谢谢
星号
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)哈立德
感谢您的回复。
附加了寄存器设置。
//BQ25713 6B
#define BQ_WRITE_ADDR (0xD6)
#define BQ_READ_ADDR (0xD7)
/* ChargeOption0 ()*/
#define REG00_ADDR (0x00)
#define REG01_ADDR (0x01)
#define REG00_value (0x0E)
#define REG01_value (0x83)
/* ChargeOption1()*/
#define REG30_ADDR (0x30)
#define REG31_ADDR (0x31)
#define REG30_value (0x01)
#define REG31_value (0x02)
/* ChargeOption2()*/
#define REG32_ADDR (0x32)
#define REG33_ADDR (0x33)
#define REG32_value (0xB7)
#define REG33_value (0x02)
/* ChargeOption3()*/
#define REG34_ADDR (0x34)
#define REG35_ADDR (0x35)
#define REG34_value (0x30)
#define REG35_value (0x00)
/* ProchotOption0()*/
#define REG36_ADDR (0x36)
#define REG37_ADDR (0x37)
#define REG36_value (0x65)
#define REG37_value (0x4A)
#define REG38_ADDR (0x38)
#define REG39_ADDR (0x39)
#define REG38_value (0x00)
#define REG39_value (0x81)
#define REG3A_ADDR (0x3A)
#define REG3B_ADDR (0x3B)
#define REG3A_value (0x00)
#define REG3B_VALUE (0x20)
#define REG02_ADDR (0x02)
#define REG03_ADDR (0x03)
#define REG02_value (0x00)
#define REG03_value (0x08)
#define REG04_ADDR (0x04)
#define REG05_ADDR (0x05)
#define REG04_value (0xA0)
#define REG05_value (0x41)
#define REG0E_ADDR (0x0E)
#define REG0F_ADDR (0x0F)
#define REG0E_VALUE (0xFF)
#define REG0F_VALUE (0x4F)
#define REG0A_ADDR (0x0A)
#define REG0B_ADDR (0x0B)
#define REG0A_VALUE (0x00)
#define REG0B_VALUE (0x1E)
#define REG0C_ADDR (0x0C)
#define REG0D_ADDR (0x0D)
#define REG0C_VALUE (0x00)
#define REG0D_VALUE (0x35)
谢谢
星号