This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5146-Q1:CC 电路的实现

Guru**** 1782690 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5146-Q1, LMP8646, LM5149-Q1, LM5117-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1178499/lm5146-q1-implementation-of-cc-circuit

器件型号:LM5146-Q1
主题中讨论的其他器件: LMP8646LM5149-Q1LM5117-Q1

您好!

我们尝试使用 LM5146-Q1进行 CC 操作。 为此、我们考虑将 NPN 晶体管放置在 SS 引脚和接地或 COMP 引脚和接地之间。 该 NPN 晶体管的基极将连接到具有2类补偿的运算放大器输出端。 同相引脚连接到在电流限制下实现的基准电压、而反相引脚连接到电流的电压反馈。

在上述两种选择中、哪一种更好?

谢谢、此致、

Sankalp Shembekar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sankalp、

    我们通常建议使用分流器感应输出电流并将电流注入 FB、以便根据所需的恒定电流调节 VOUT。  查看与 LMP8646相关的电路/应用手册:  https://www.ti.com/product/LMP8646。  此外、请参阅 应用手册 SNVA829。

    对于电压模式控制器中的运算放大器类型误差放大器、强制 COMP 电压(过驱动误差放大器输出)不是一个好主意、因为 tjhe COMP 灌电流/拉电流能力相当高。

    请注意、在电流模式控制器中实现 CC 要容易得多-以 LM5149-Q1 80V 峰值电流模式控制器为例。 或者、考虑使用 LM5117-Q1 65V 控制器、因为它具有一个 CM 引脚、可轻松实现 CC/CV。

    如果您可以发送您的规格(输入电压范围、输出电压、输出电流)、我们可以推荐合适的器件。

    此致、

    Tim