您好、TI 专家
客户请求 BQ25790相关咨询以及原理图和源文件审查。
[环境信息]
-交流输入1:砖型适配器直流12V 3A (36W)
-交流输入2:移动电源(任意)
-电池:SDI 4.2V 3500mAh 1S3P (10500mAh)
-充电电流:5A (在检查充电器 IC 和电感器的温度后进行调节)
1) 1)问题:I2C 控制不可用。
2)要求:原理图和源文件审查
对于无法控制 I2C 的问题、我们请求解决方案审查以及原理图和源文件审查。
e2e.ti.com/.../221006-ORCA-DB-SCH03-3_5F00_LSUB.pdf
e2e.ti.com/.../221118-ORCA-DB-Charger-Setting-_280084C7DCC22900_.xlsx
请检查。 谢谢你。