This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55010:需要了解变压器的尺寸。

Guru**** 2504235 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1176761/tps55010-want-to-know-the-size-of-transformer

器件型号:TPS55010

您好、TI 专家、

我的客户想要隔离电源线、5V/10mA。

他们希望尽可能减小 PCB 的尺寸。

我认为 TPS55010是它们的最佳器件、但我无法预料变压器的尺寸、即使 WEBENCH 也不知道变压器的尺寸。

在下面的条件下、您是否可以预期变压器的尺寸?

输入:5V

输出:5V,10mA。

此致、

Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、

    感谢您的参与。  

    变压器模型编号 提供了数据表、您可以根据该数据表检查变压器的尺寸。

    750311880 Würth Elektronik |变压器| Digikey

    但是、我理解您根据您提到的应用规格来减小变压器尺寸的顾虑。

    输入:5V

    输出:5V、10mA。

    但您还需要考虑变压器的饱和电流。 例如、由于您的负载电流仅为10mA、如果您想要选择饱和电流更小的小尺寸变压器、则过流保护期间将存在风险。  

    谢谢、

    此致、

    莫赫丁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、

    如果您没有任何其他问题、请单击 "已解决"以关闭威胁。

    谢谢、

    此致、

    莫赫丁。