我想将该稳压 器用于 USB、并希望通过 USB 的 VBUS 驱动 EN_UV 引脚、以便 PCB 上的所有部件保持关闭状态、直到插入 USB 电缆(即连接到为 VBUS 加电的设备)。 在另一种情况下、USB 电缆可能会在电路板通电之前插入并为 VBUS 通电。 在这种情况下、我必须知道 EN_UV 引脚是否具有 ESD 保护二极管、或者在 EN_UV 引脚在稳压器的输入 上拉前被驱动为高电平时会烧毁或消耗电流的其他任何东西吗?
因此、我的问题是 :当 Vin=0V 时、EN_UV 控制引脚能否被驱动为高电平(例如、至3.3V 或5V)? EN_UV 引脚是否具有断电保护功能。
请将此信息添加到您的数据表中。
同时、我假设答案是否定的、我将使用 您的74LVC1G125器件之一来缓冲 EN_UV 引脚、因为 74LVC1G125具有 "器件加电或断电时可耐受5V 电压的 I/O "(也称为 "Ioff 支持带电插入、部分断电模式、 和后驱动保护"、 "断电信号隔离"和"所有输入均提供断电保护")。
很高兴知道不需要像74LVC1G125这样具有断电保护功能的器件。