您好!
在我们的电路板上、我们没有5V 电源轨、因此我想 使用3.3V 直接为 LP87334D PMIC 供电。
因此、我们不需要 PMIC 的 buck1转换器。 (5V->3.3V)
buck1引脚应如何连接?
我假设我们可以将 VIN_B1、SW_B1和 FB_B1全部保持未连接状态。
然后、将使用 GPO (15ms 启用延迟)为 CPU 提供电源就绪。 (因为无法使用 PGOOD)。
您能告诉我这是正确的吗?
此致、
Tom
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
在我们的电路板上、我们没有5V 电源轨、因此我想 使用3.3V 直接为 LP87334D PMIC 供电。
因此、我们不需要 PMIC 的 buck1转换器。 (5V->3.3V)
buck1引脚应如何连接?
我假设我们可以将 VIN_B1、SW_B1和 FB_B1全部保持未连接状态。
然后、将使用 GPO (15ms 启用延迟)为 CPU 提供电源就绪。 (因为无法使用 PGOOD)。
您能告诉我这是正确的吗?
此致、
Tom
尊敬的 Samuli:
使用 PGO (EN 上的延迟仅为15ms)时、它还应该在不禁用 buck1的情况下工作?
根据电源序列、所有电源均基于 EN 引脚启动、因此 未使用的 buck1不应阻止其他电源启动。
我知道 PGOOD 将持续处于低电平、但如果不使用、这一点无关紧要?
我们的电路板上没有任何其他 CPU、因此在启动前发送 i2c 命令不是一个选项。
此致、
Tom