This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8733:未使用的 BUCK1 DC/DC

Guru**** 2507255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1178389/lp8733-unused-buck1-dc-dc

器件型号:LP8733

您好!

在我们的电路板上、我们没有5V 电源轨、因此我想 使用3.3V 直接为 LP87334D PMIC 供电。

因此、我们不需要 PMIC 的 buck1转换器。 (5V->3.3V)

buck1引脚应如何连接?

我假设我们可以将 VIN_B1、SW_B1和 FB_B1全部保持未连接状态。

然后、将使用 GPO (15ms 启用延迟)为 CPU 提供电源就绪。 (因为无法使用 PGOOD)。

您能告诉我这是正确的吗?

此致、

Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    在将 EN 引脚拉至高电平之前、必须通过 I2C 禁用 BUCK1。 如果完成此操作、则 SW_B1和 FB_B1可保持未连接状态。 VIN_B1必须连接到输入电压。

    BUCK1必须被禁用、否则 PGOOD 将持续为低电平。

    BR、

    Samuli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samuli:

    使用 PGO (EN 上的延迟仅为15ms)时、它还应该在不禁用 buck1的情况下工作?

    根据电源序列、所有电源均基于 EN 引脚启动、因此 未使用的 buck1不应阻止其他电源启动。

    我知道 PGOOD 将持续处于低电平、但如果不使用、这一点无关紧要?

    我们的电路板上没有任何其他 CPU、因此在启动前发送 i2c 命令不是一个选项。

    此致、

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    但是、如果将 GPO 用作 CPU 的使能端、则不会提供电压处于正确电平的信息。 另请注意、nINT 引脚也 将持续有效(低电平是因为它是低电平有效)、这是因为 BUCK1将检测到短路并自行禁用。

    TI 建议在 EN 引脚为高电平之前禁用降压。 BUCK1 PVIN 引脚必须连接到输入电压、即使降压被禁用。

    BR、

    Samuli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samuli:

    好的、清除。

    buck1转换器的最小电压余量是多少?

    是否可以在 FB_B1中应用分压器以降低输出电压、从而使 buck1看起来正常启动?

    此致、

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    输出电压窗口为+50mV/-40mV。 我想、理论上可以在 FB 引脚上使用分压器、以使降压转换器认为它处于正确的电压。 但是、这是我们尚未验证的结果、因此无法推荐。

    BR、

    Samuli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samuli:

    感谢您的清晰解释。

    我们将自行对此进行验证。

    此致、

    Tom