主题中讨论的其他器件:LM22670、 LM43603
降级器、
我在数据表中找不到 LM22670具有短路保护功能、它只有频率电流折返模式、如果 电路仍然处于短路状态、芯片是否会发生热累积、并导致芯片或电感器损坏。 非常感谢。
此致、
顶升
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
降级器、
我在数据表中找不到 LM22670具有短路保护功能、它只有频率电流折返模式、如果 电路仍然处于短路状态、芯片是否会发生热累积、并导致芯片或电感器损坏。 非常感谢。
此致、
顶升
该系列器件使用频率折返功能来防止电感器电流在输出端硬短路期间失控。
SOA 曲线显示在数据表中、只要器件不处于频率同步模式、就有效。
这些器件没有"断续"模式、并且在对输出施加硬短路时会发热。 热性能
只要遵守 SOA 曲线和绝对最大规格 、关断就可以防止损坏。
尊敬的 Frank De Stasi:
感谢您的回复!
目前、我 直接将电路的输出短路、 无法检测 到频率 降至1/5开关频率、只限制了输出电流、并且我已经测试了一些我发现电感 器烧坏的危险; 您能给我一些关于此案例的建议吗? 非常感谢!
此致、
顶升
如果频率不折返、则是因为 hte short 不够严重、无法导致折返
或者您正在使用同步功能。 在任一种情况下、器件都能承受短路并保护自身。 电感器
则需要具有更大额定电流的电感器。 保护模式不会保护电感器
电流额定值太小。
您的原理图看起来正常。 该器件只能在输入电压较高时进入短路模式。
但是、它听起来像是在自我保护。 我认为我们不能相信它会保护
电感器。 该器件的最大电流限制略高于5A。
因此、您的电感器的额定电压应达到该电平。 您能否在短路期间测量峰值电流?