This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22992:TPS22992S 输入电压要求

Guru**** 2506105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1179961/tps22992-tps22992s-vin-requirement

器件型号:TPS22992

大家好、

对于 TPS22992S、最小输入电压规格的严格程度如何? 我们的客户询问、如果 温度或其他环境工作条件导致电压变化、他们是否能够将 TPS22992S (由于其电流保护功能)与1V 线路配合使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bilge、

    该器件将在1V 左右变化的情况下运行、并且不会影响 Ron;但是、数据表中的一些其他参数可能会受到影响、例如短路响应时间:

    因为测试条件仅降至1V。

    此致、

    Kalin Burnside

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kalin、

    感谢您的回答、它很有帮助! 您是否有任何变化幅度的估计值、在不显著降低 R_on 的情况下仍可容忍?  

    最棒的

    Bilge Batsukh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bilge、

    您可以在 Ron 的测试条件中看到 ,它在低至0.8V 的电压下进行了测试。 这适用于“s”和非“s”版本。  

    此致、

    Kalin Burnside