你好,先生。
我们使用 BQ76952通过 使用 I2C 协议的 STM32进行电池管理、但遗憾 的是、我们无法获得热敏电阻的实际温度。 我们使用18k 热敏电阻(室温下为10k)。 我们在 TS1、TS3、HDQ、CFETOFF、DDSG 和 DCHG 引脚上连接6个热敏电阻。 但我们得到的值不准确。 在温度偏移(TS1TempOffset、CFETOFFTempOffset、TS3TempOffset、HDQTempOffset、DCHGTempOffset、 DDSGTempOffset)我们在每个热敏电阻上获得平均值70°C。 但实际温度应接近30°C
内部温度显示正确(内部温度0x68)。
请帮助解决此问题。 正在寻找积极的回复。
此致、
Subhrajit Majumder。