This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1663:内部 FET 体二极管的 IF 额定值和 VF 额定值

Guru**** 654100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1180101/tps1663-if-rating-and-vf-rating-of-the-body-diode-of-the-internal-fet

器件型号:TPS1663

尊敬的团队:

您能否告诉我 TPS16630内部 FET 体二极管的 IF 正向电流额定值和 VF 正向电压额定值?

我期待你的答复。
谢谢你。

此致、

Koshi Ninomiya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 ,Koshi Ninomiya,

    正向电压范围为0.5V 至0.7V。 内部 MOSFET 的体二极管预计不会长时间支持高电流。 它应该能够在短时间(<10us)内处理~6A 电流、并在长时间内处理小电流(< 100mA)电流。

    此致、

    Rakesh