主题中讨论的其他器件:TPS65217
大家好、
在我们的其中一个设计中、TPS65217c 用于为 AM335X 处理器供电。 PMIC 不会生成 Sys_voltage。 SYS_VOLT 电平为2.4V。
我们将在50mS 内获得 POWER_EN 高电平、然后关闭、PMIC 进入关断模式。 几秒钟后的 SYS_VOLT 电平为2.3V。 无法跟踪 PGOOD、LDO_PGOOD 和 Wakeup 线路,且处理器复位线路持续保持低电平。
有时设备会完美启动,但有时会出现故障,结果高于预期。
请帮助解决此问题。
此致、
Rohit