请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:REF6150 主题中讨论的其他器件: REF6125
尊敬的:
我正在设计一个电路来将单端信号(Vp2p:5V 偏置:2.5V)转换为差分信号(Vp2p:2V、偏置1V)。
SNR 要求为78db。
因此、我需要具有极低输出阻抗(<100M Ω)的2.5V 基准电压。 我想选择 REF6150作为2.5V 基准电压。
这是我从 REF6150数据表中获取的图片
设计仿真显示输出阻抗小于25m Ω(这是一个非常低的值)
但测试结果显示、图18中的输出阻抗约为2欧姆(25mV 纹波/9mA 瞬态电流)。
为什么图16和图18之间存在输出阻抗差异?