This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54527:TPS54527DDA 电感器问题

Guru**** 2507255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1180511/tps54527-tps54527dda-inductor-issue

器件型号:TPS54527

 降级器、

TPS52527的规格表明输出电压为0.76-6V,、但客户设计的输入电压为12V 和输出电压为9V、然后他们发现电感器烧坏、额定电压约为25%。detalis 请查看以下信息:

1、Vin12V、Vout 9V、这个设计是正确还是 不正确?  客户  的产品已发货一年、市场上未报告 任何与 TPS52527相关的缺陷。

感损坏是否与此电路的设计相关? 电感规格是芯片电感 CHP5020B-1R5Y 1.5uH 4.1A、±30%。

请帮助确认。

谢谢