您好!
我使用 LM3478将5V 转换为28.4V。 使用的设计等于以下值(我们使用其他供应商的一些电容器、但值正确):
https://webench.ti.com/appinfo/webench/scripts/SDP.cgi?ID=1E347F9F43037E96
在正常环境温度下工作时、系统工作正常。 然而、当我加热至大约65°C 的环境温度时、稳压开始"断续"、从而在输入电压上产生高电流峰值。
我们使用另一个 LM3478从相同的5V 电压中生成40V 电压、这也会在高温下开始断续、但电流峰值较低。
此处的蓝色线是未连接的探针、因此您可以忽略该探针。 黄色表示28.4V 转换器的 DR 引脚、绿色表示40V 转换器的 DR。

断开除 Cout 电容器外的所有输出负载时、行为如下:
从现在开始、蓝色线是5V 输入电压上的电流。 黄色线是28.4V 转换器的 DR 引脚。
由于基本上没有负载、因此转换器只需在短时间内工作、以补偿电容器上的损耗。
在室温下、此规定通常以预期的频率和正常的占空比启动

但是、在预热时、这种启动不会以适当的频率发生、但 DR 会永久变为高电平。 因此、它会产生电流过冲。

温度越高、此"卡在高电平"阶段所需的时间越长、电流过冲也越高

稳压时间已过长、导致输入电压下的电流过冲超过1安培。

您之前是否有过任何测量结果、或有什么想法?