This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC3895:将外部振荡器用于 SYNC 输入

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1180299/ucc3895-using-external-oscillator-for-sync-input

器件型号:UCC3895
主题中讨论的其他器件:UCC2895

你好

对于新设计、我想使用外部时钟信号驱动 UCC 2895的 SYNC 引脚。 阅读数据表、我不了解我必须如何处理引脚 Rt 和 Ct

可以有人给我一些帮助吗?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在调查您的查询、并将很快返回给您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    UCC2895处于从模式。  您应该对 Rt 和 CT 进行编程、使同步频率为同步频率的80%。  即使作为 从器件同步 UCC2895、它也需要填充 CT 和 Rt。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你