This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2552:有关设置 Rilim 的问题。

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1180118/tps2552-question-about-set-the-rilim

器件型号:TPS2552

你(们)好

我的客户将 Rilim 电阻设置为52.3k Ω。
则 IOSMIN 的值为448.3mA。


我的客户担心电流限制是否为440mA。

我的客户在测试中没有问题、但他们希望听到 TI 的意见。

电流限制是否为440mA?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您联系我们、您的 Rlimit 精度是多少(52.3Kohm)?

    此致、

    Kuno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Kuno

    我的客户使用 F (1%) 电阻。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    因此、您可以使用52.823k 欧姆(52.3*1.01)来计算 IOSMIN、因此 IOSMIN=448.25mA (我发现我们的客户考虑了 Rlimit 精度)、因此它不会在440mA 时进行电流限制。

    此致、

    Kuno