This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM82864A:大输出电容器、环路可能不稳定?

Guru**** 1785650 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM82810
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1178118/tpsm82864a-large-output-capacitor-possible-loop-instability

器件型号:TPSM82864A
主题中讨论的其他器件:TPSM82810

大家好

我想在 TPSM828664A 中进行设计。  数据表中的状态:"超过150uF 的值会降低转换器的环路稳定性。"

设计为5V 输入、0.8V/3.5A 输出。 我会将推荐的2x 22uF 电容器靠近转换器放置。

问题是 、在同一电路板上、我需要根据处理器制造商放置大电容器。

因此、在30毫米之外的电源上、我有一个330uF POCAP 和几个分布在电路板上的陶瓷电容器(100uF/47uF/10uF/1uF)。

总共大约为600uF、这将远远超出最大值。

->这是否是环路稳定性的考虑因素、因为电容器距离30mm、并且只有2个22uF 陶瓷电容器靠近转换器?

->如何计算环路稳定性、因为数据表中没有数据、没有可用的仿真模型、PowerSim 目前还不工作。

->反馈上的前馈电容器是否有帮助、如何计算?

->我们是否需要纹波注入等其他技术、或者是否有其他事情要做才能使其成为强大的设计?

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gregor、

    我认为这可能是可以的、因为您有 POSCAP 及其 ESR、它会增加一个零点。  您可以在 EVM 上使用精确的电容器测量环路响应和/或瞬态响应、从而对其进行仔细检查。

    CFF 可能会有所帮助、但 Vout 非常低。  本应用手册的第1节介绍了 DCS-Control 器件的方法: https://www.ti.com/lit/an/slva466a/slva466a.pdf

    这是有关选择 CFF 值的基本应用手册: https://www.ti.com/lit/an/slva289b/slva289b.pdf 

    要查看的另一个器件是 TPSM82810、它支持高达470uF 的有效 Cout。  因此、它的环路已经针对较大的库进行了改进。

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的帮助