主题中讨论的其他器件: UCC21520
大家好、团队、
这是一个一般性问题。
我认为 ucc21520-Q1和 ucc21520A-Q1之间的差异是 UVLO 阈值。 (5V 与8V)
哪种系统对非 A 系统有益、哪种系统对某个版本有利?
您的团队 分别为 UVLO 5V 和8V 创建器件型号的背景是什么?
例如,如果有这样的原因,例如"5V 适用于驱动 FET,8V 适用于驱动***"或类似的原因,则会有所帮助。
谢谢你。
此致、
平田
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、团队、
这是一个一般性问题。
我认为 ucc21520-Q1和 ucc21520A-Q1之间的差异是 UVLO 阈值。 (5V 与8V)
哪种系统对非 A 系统有益、哪种系统对某个版本有利?
您的团队 分别为 UVLO 5V 和8V 创建器件型号的背景是什么?
例如,如果有这样的原因,例如"5V 适用于驱动 FET,8V 适用于驱动***"或类似的原因,则会有所帮助。
谢谢你。
此致、
平田
您好、Hirata、
我们有一份应用手册、其中详细介绍了 UVLO 在驱动 SiC FET 或 IGBT 时的重要性: https://www.ti.com/lit/an/slua944/slua944.pdf
实际上、当 输出电源发生故障或变得过低时、UVLO 可防止电源开关在饱和状态下驱动、从而有助于在驱动某些类型的 FET 时更大限度地降低传导损耗。 要确定您的系统需要什么 UVLO 版本、您需要确定将为您的系统驱动哪些 FET 以及最适合驱动它们的电压。
您可以正确地了解 UCC21520的 A 版本和非 A 版本之间的差异、需要添加的另一个内容是 A 版本具有更宽的电源范围、因为它具有更低的 UVLO 规格。
此致、
Krystian