This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51581:输出电容器

Guru**** 2507255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1178908/lm51581-output-capacitors

器件型号:LM51581

您好!

设计:

V IN: 15V

V OUT:48V

I 输出:120mA

您能否提供有关选择输出电容器的一些指导? 数据表有点模糊、符合我要求的 webench 设计具有100nF 陶瓷电容、看起来像是定制/理想的22uF 电容、没有真实描述。

陶瓷和电解电容器的组合是否是一个好主意? 多少电容就足够了? 更多只是提供更少的纹波/噪声吗?

此外、评估板上的原理图和布局看起来也不同。 原理图上有一些不在布局上的器件(有时显示为不符合要求)。

此致、

G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Graham、

    要计算外部组件、请使用 Excel 计算器、因为如果更改输出电容器、还应更改补偿: https://www.ti.com/lit/zip/snvr511

    您能否详细介绍一下您正在谈论的 EVM 上的哪些器件? 图片可能会有所帮助。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte、

    我正在使用 Excel 计算器、但我的主要问题是输出电容器的类型和混合类型。 陶瓷和电解的混合是否是一个好主意?

    我只看 EVM 板的彩色图片、现在我看了 PCB 底部的各种图层。 我从未想过电解电容器位于 PCB 的顶部和底部。

    此致、

    Graham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Graham、

    陶瓷和电解的混合是一个好主意、因为您可以获得陶瓷的低串联电阻和高电容的优势、而电解电阻的降额不会太大。

    好的、您会发现组件缺失。

    此致、
    Brigitte