This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2951-Q1:LP2951的 P2P 替代产品

Guru**** 2507885 points
Other Parts Discussed in Thread: LP2951-N, LP2951-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1178387/lp2951-q1-p2p-replacement-for-lp2951

器件型号:LP2951-Q1
主题中讨论的其他器件:LP2951-N

 LP2951-50QDRQ1 或 LP2951ACMX/NOPB P2P 能否替代  LP2951CMX/NOPB? 谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alvin、

    LP2951-50QDRQ1和  LP2951ACMX/NOPB 都是引脚对引脚的、并且技术规格与 LP2951CMX/NOPB 相当。 请参阅下面的规格比较表:

      LP2951CMX/NOPB LP2951-50QDRQ1 LP2951ACMX/NOPB
    通用器件型号 LP2951-N LP2951-Q1 LP2951-N
    输出电流(最大值)(A) 0.1. 0.1. 0.1.
    输入电压(最大值)(V) 30 30 30
    输入电压(最小值)(V) 2.3. 2. 2.3.
    输出电压(最大值)(V) 29. 29. 29.
    输出电压(最小值)(V) 1.24. 3.3. 1.24.
    固定电压(V) 可调节或5V 可调节或5V 可调节或5V
    PSRR @ 100
    KHz (dB)
    51. 54 51.
    噪声(uVrms) 160 430 160
    精度(%) 2.5. 3. 2.5.
    压降电压
    (VDO)(典型值)(mV)
    380 380 380
    Iq (典型值)
    (mA)
    0.075 0.075 0.075
    输出电容器类型       陶瓷 陶瓷 陶瓷
    热阻
    θJA (°C/W)
    43. 56. 43.
    工作温度
    范围(C)
    -40至125 -40至125 -40至125
    封装尺寸:mm2 19 mm2:3.91 x 4.9 (SOIC|8) 19 mm2:3.91 x 4.9 (SOIC|8) 19 mm2:3.91 x 4.9 (SOIC|8)
    封装 SOIC|8. SOIC|8. SOIC|8.
    引脚1 输出 输出 输出
    引脚2 传感 传感 传感
    引脚3 SD SD SD
    引脚4 GND GND GND
    引脚5 错误 错误 错误
    引脚6 VTAP VTAP VTAP
    引脚7 FB FB FB
    引脚8 在中 在中 在中

    此致、

    Kelsey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是否可以知道  LP2951ACMX/NOPB 和 LP2951CMX/NOPB 之间有何不同? 谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alvin、

    根据数据表、基准电压规格略有差异。 请参阅 规格表中"基准电压"下 LP2951-N 的数据表第8页。 (我尝试从数据表中复制和粘贴图像、但质量太差、无法提供数字、因此给您带来不便、深表歉意。)

    此致、

    Kelsey