This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:BQ25895MRTWR 充电问题

Guru**** 1693060 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1180854/bq25895-bq25895mrtwr-charging-issue

器件型号:BQ25895

您好!

 我在 项目中使用的是 BQ25895MRTWR。 在这方面,我们面临着一个问题。

硬件详细信息

IC:BQ25895MRTWR

电池:3.7V/5000mAh 可充电锂聚合物电池。

链接:https://www.innovoya.com/product-page/955465-5000mah-rechargeable-lithium-polymer-battery-cells-1

VBUS 连接到 Type-C 连接器(5V)

原理图。

问题

而我们连接的电池电压低于2V。 它将充电至高达2.99V 并停止充电。

也就是说、发生了涓流充电。 但 之后没有变化。

I2C 配置为默认配置。 因为我们 没有通过 I2C 配置任何内容。

请帮我们解决问题。

 IC 是否会以默认配置为电池充电?