This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 如何快速验证 GPIO 转 USB 是否损坏?

Guru**** 2797815 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/754728/how-to-quickly-verify-if-gpio-to-usb-is-damaged

绿色指示灯亮起、表示 USB 已成功连接、但 GPIO 似乎有单独的损坏。 是否有简单的方法来检查 GPIO 的状态是否正常?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kelly、

    请在此处提供您所指的器件或 EVM。  我们可以更好地解决您的问题。

    此致、

    ~Leonard   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Leonard、

    非常感谢您的回复。
    我找到了一 个旧的 USB-TO-GPIO (www.ti.com.cn/.../USB-to-GPIO)in)仓库。 我想确认此工具的功能是否正常?
    USB 看起来正常、但我不知道如何验证 GPIO 部分。 我手上目前没有器件或 EVM。
    请您向我提供您的建议吗?

    BR
    Kelly
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kelly、

    我不知道要测试 SAA 适配器的全部功能的特定测试集。 但是、您可以下载我们的 GUI 并更改一些设置以查看其响应方式。 如果 GUI 打开,则首先关闭,这表示存在某种级别的通信。 我还编写了一篇文章、介绍如何使用我们的器件 GUI 切换 SAA 上的 GPIO 位、您可以尝试使用该文章。

    请参阅此帖子、特别是我在底部发布的最后一篇帖子:
    e2e.ti.com/.../671856