请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS259250-61EVM 主题中讨论的其他器件:TPS25942L
是否有方法将输入 UVLO 设置为小于4.3V? (请求电压为3.8V)
一位客户想要设置3.8V ULVO 开/关、EN/UVLO 引脚可以通过 R1和 R3设置这些阈值、但 Vin 输入 UVLO 无法设置。
μ⇒请求是器件关闭:低于3.8V、但实际上器件关闭:大约4V。
此致、
Satoshi