This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070A:当从 UCC28070传送到 UCC28070A 时、应该进行什么修改?

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070, UCC28070A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1180682/ucc28070a-what-modification-should-be-taken-when-transferring-from-ucc28070-to-ucc28070a

器件型号:UCC28070A
主题中讨论的其他器件:UCC28070

大家好、

由于电源问题、我们向 CTM 中引入了 ucc28070a 以替换 UCC28070。  

我们注意到的主要差异是频率范围。

因此、为了实现基于 UCC28070 (30kHz~300kHz)的旧设计的扩展范围可编程频率(10kHz 至300kHz)、我们应该进行哪些修改。

BRS,Ω

达信

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    达信、您好!

    感谢您查询 UCC28070。

    UCC28070A 可替代 UCC28070。 如您所述、UCC28070A 可支持10kHz 至300kHz 的开关频率、UCC28070可支持30kHz 至300kHz 的开关频率、这就是 UCC28070和 UCC28070A 之间的差异。 因此、UCC28070A 可用于使用 UCC28070的应用、并且可以使用相同的 Excel/ Mathcad 计算器。

    此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Harish、

    感谢您的回复。  

    让我们让问题变得简单。 客户的电路板上有 UCC28070固定设计。 我们是否可以将其替换为 UCC28070A? 如果不是、我们应该进行哪些修改来使电路正常工作。 谢谢。

    BRS、

    达信。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marsh

    是的、可以更换。

    谢谢你

    此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harish、

    非常感谢您的快速回复。

    还有一个更简单的问题:如果我们直接将 UCC28070替换为 UCC28070A、电路的工作频率范围是多少? 10kHz ~ 300kHz 或30kHz ~ 300kHz? 为什么?

    BRS、

    达信

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    达信、您好!

    频率通过 RT 引脚电阻器和这些固定频率操作控制器进行编程。

    此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marsh、  

    下面是另一种放置方法:  

    UCC28070A 可直接应用于已经使用 UCC28070的任何设计、而无需进行任何其他修改。  
    UCC28070A PFC 将以 UCC28070在更换之前的工作频率运行。  

    正如 Harish 所说、UCC28070和 UCC28070A 是固定频率控制器、用户在控制器频率范围内对所需的开关频率进行编程。    与 UCC28070相比、UCC28070A 的可用频率范围更宽。  

    由于现有 PFC 电路已经设定了一个特定的开关频率、一个 UCC28070A 控制器将在这个频率上切换。

    此致、
    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Ulrich、Harish、

    非常清楚、非常感谢。

    达信