This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] BQ76952:如何复位 BQ769x2器件?

Guru**** 2013580 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1181117/faq-bq76952-how-do-i-reset-the-bq769x2-device

器件型号:BQ76952

BQ769x2复位功能如何工作?  我可以通过引脚复位器件、还是必须发送命令?

电源培训视频:https://training.ti.com/search-catalog/field_language/ZH-CN?keywords=%E7%94%B5%E6%BA%90%E7%AE%A1%E7%90%86&start%5Bdate%5D=&end%5Bdate%5D=

电源培训小程序码

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BQ769x2系列器件可进行2 种类型的复位:部分复位完全复位

    部分:

    可通过将 RST_SHUT 引脚驱动为高电平并保持< 1秒来执行部分复位。  这将复位大多数数字逻辑、包括与串行通信总线相关的逻辑。  但是、它不会复位器件的寄存器或保持保护 FET 和保险丝状态的逻辑。  这些保持在引脚被驱动为高电平之前的状态。

    如果 RST_SHUT 引脚驱动为高电平超过1秒、器件将转换为关断模式、这涉及禁用外部保护 FET、并关闭内部振荡器、REG18 LDO、片上前置稳压器以及 REG1和 REG2 LDO。

    特别注意事项:

    • 如果 RST_SHUT 引脚上小于1秒的高电平信号用于将器件从睡眠模式唤醒、则将执行部分复位。 要从睡眠状态唤醒并避免部分复位、请使用 SLEEP_DISABLE 命令后跟 SLEEP_ENABLE 命令、或使用唤醒电流检测。
    • 如果在器件更新 RAM 中的某些内容时 RST_SHUT 引脚被置为有效、则 RAM 完整性检查可能会失败并触发完全 RAM 复位。

     

    全:

    完全复位会复位所有数字逻辑以及保持保护 FET 和保险丝状态的逻辑。  执行完全复位后、BQ769x2器件设置将返回其默认状态、并且每个未编程到 OTP 的寄存器值都必须重新配置。

    完全复位只能通过以下两种方式之一来执行:发送0x0012 reset() 子命令或 进入和退出关断模式。

     

    发送0x0012 RESET()命令:

    此子命令可通过 MCU 通过 I2C/SPI/HDQ 通信线路发送。  有关 RESET 子命令的更多信息、请参阅软件开发指南(https://www.ti.com/lit/pdf/sluaa11)的第2.4节。

     

    进入和退出关断模式:

    虽然关断模式会完全复位器件、但不建议仅为了完成器件复位而关断和唤醒器件。  通常、关断模式只能用于电池运输或长期存储。  

    可通过将电池电压降至 VPORA–VPORA_HYS 以下、发送关断子命令或通过保护设置来进入关断模式。  有关关断模式的更多信息、请参阅 BQ76952数据表(https://www.ti.com/lit/gpn/bq76952)中的第13.5节"关断模式"。

    BQ769x2常见问题解答主页链接