各位专家:
向 CX 寻求您对此问题的帮助:
我们在多个产品中使用 LM5022、目前为止它可以正常工作。 现在、我们对整个器件进行了温度测试、驱动程序开始出现大约0°C 的问题 出口处的占空比变得越来越小。 如果更改了驱动程序,则无法重现问题。 因此、问题在于 LM5022MM 是否存在这种单独的情况、或者是否存在此类问题。
谢谢你。
此致、
阿尔基·A.
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Stefan、
感谢您的支持。 客户体验回应:
[1]是的、一旦温度达到0°C 或更低、驱动器就不再能正常工作。
[2]首先在气候室中发现了这个问题。 为了进一步调查、还可以发现冷喷剂故障。
[3]我已更换有故障的 LM5022、该错误已消失。 为了进行进一步测试、我再次焊接了故障驱动器、错误再次出现。
[4]此问题只发生一次。 但是、我们的电源单元通常不是在这种情况下运行。
此致、
阿尔基·A.
您好 Stefan、
有关快照、请参阅下面共享的文件:
e2e.ti.com/.../Temperature-problem-with-LM5022MM-driver.pdf
谢谢你。
此致、
阿尔基·A.
您好、Archie、
感谢您的报告。
在了解所有信息时会遇到一些问题。
您可以帮助理解:
-第6页:示波器图显示了栅极电源 L1 LS -我在原理图中可以找到该节点
-第6页:CH2和 Ch3显示相同的信号-通道2显示8V 的纹波-我也希望在通道3上看到这种情况。
仅在一个器件上出现此问题-这是对的吗?
另一点:原理图未显示反激式初级绕组的缓冲器-这是正确的吗? 由于漏电感、这将导致非常高的电压峰值。
此致、
Stefan