This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Webench /LM3424:LM3424/LM3424BKBSTEVAL 驱动8个 LED 的 MOSFET 的热问题#39;s @ 3A

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3424, LM3424BKBSTEVAL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/569400/webench-lm3424-lm3424-lm3424bkbsteval-thermal-problem-with-mosfets-driving-8-led-s-3a

器件型号:LM3424

工具/软件:Webench

您好!

我想使用 LM3424使用24V 电池驱动8个 LED 的@ 3安培(CreeRegisteredXP-L2,8x2系列并联排列)。 我购买 了 LM3424BKBSTEVAL、它已经提供了1A 的输出。

我尝试了数据表(AN-1967)中提供的替代设计、该设计提供2.5A 输出。 它确实可以正常工作、但 PCB、MOSFET (Q1)和主二极管(D1)发热得像地狱一样。

我运行 webench、但它不能为 Q1提供器件型号。

我已经将电感器和二极管更改为更大的电感器和二极管、但 Q1在导通仅5秒的时间内保持发热状态。 我甚至尝试了两个并联的功率 MOSFET。 我将 Q1更改为  IRFP048NPBF、 IRFS4115TRLPBF、但两者都有相同的问题。

我还连接了我的 LED 阵列:

e2e.ti.com/.../8484.SIN000065_2D00_01_5F00_Helios_5F00_2x8_5F00_SCH.PDF

您能建议我在我的设计中使用一些功率 MOSFET 吗? 一些铜面积的散热技巧/布局指南也很有用。

谢谢。