This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100EVM:无法校准我的 bq34z100g1/EVM

Guru**** 2460850 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ34Z100EVM, BQ34Z100-G1, BQ34110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/566383/bq34z100evm-cannot-calibrate-my-bq34z100g1-evm

器件型号:BQ34Z100EVM
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOBQ34Z100-G1BQ34110

您好!

我在  64位 Windows 7 PC 上运行 bqStudio (1.3.54版)。 我将 PC 连接到 EV2300 (版本3.1r)、后者通过 I2C 连接 到 bq34z100evm (固件0100_0_16)。 我尝试让监测计读取精确的电压、因为我将 BAT+/BAT-引脚连接到12V 铅酸电池的+/-端子。  

我通过设置 J5和 J2上的相应跳线将器件配置为读取高于5V 的电压;我设置 Pack 配置寄存器中的 VOLTSEL 位; 我将分压器参数输入为13000 mV (最大预期电压)、并将串联电池数更改为6。 其他所有内容都处于默认设置。

我在 BAT+/BAT-上施加了12.4V 的电压、但监测计的读数为8.4V。我尝试校准器件、但当我在施加的电压框中输入12440mV 时、我会得到错误"校准电池电压超出范围"。 该值以毫伏为单位。 请检查值并重试。"  如何解决此问题?

如果有用、控制状态寄存器为0x0014、PACK 配置寄存器为0x49D9。 标志为0x1116、标志 B 为0x2400 (参见下图)。 请注意、控制状态寄存器中的 calen 位被清零:我应该处于某种校准模式吗? bq34z100g1数据表提到了一个校准模式、但是在这个数据表和 EVM 用户手册中都没有明确的指令。 有人可以帮助吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、

    您是否将我之前发送的.bqz 文件放入了 bqStudio 目录中? 旧的.bqz 存在问题。 您还可以尝试更新到 bqStudio 的测试版本。 bqStudio 产品文件夹的注释显示为 V42、但 v59会下载。

    尝试使用此序列、不要手动更改分压器参数。

    •   更改 VOLTSEL 位。
    •   将 IS 系列单元格的数量更改为6。
    •   校准电压。

    您显示的寄存器设置看起来正常。

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    再次感谢您的回复。 是的、我按照昨天的说明将2134.0100_0_16-bq34z100G1.bqz 放置在文件夹 C:\ti\BatteryManagementStudio\config 中。 我没有删除旧的.bqz 文件、也没有更改新文件的名称:我是否应该执行这两个操作中的任何一个/两个操作?

    为什么不应该手动输入分压器? 用户指南/数据表指示手动更改、然后在校准步骤后将其更新为其他值。

    关于更新到 bqStudio 的测试版本:为什么需要这样做? 您是否不建议使用 bqStudio 1.3.54版? 我在实验室中为客户循环使用一些铅酸电池、目的是将 bq34z100evm 的输出与我们在这里拥有的一些高度敏感的实验室设备进行比较、因为我们的客户正在考虑在现场应用中使用 bq34z100evm、 那么、我应该为他的应用类型使用测试版本吗? 如果我确实使用测试版本、在64位 Windows 7计算机上启动并运行 bqStudio 版本时、我是否会遇到任何驱动程序问题? 我的计算机上遗留的 bqStudio 旧文件是否有问题(因为我知道卸载应用程序实际上不会删除所有内容)? 我甚至需要卸载 bqStudio 的当前版本吗?

    谢谢 Tom。

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、
    目录中应该只有一个0100_0_16-bq34z100G1.bqz。 您应该删除原始的或复制它。 我不记得 bqStudio v54是否与 bq34z100-G1有问题。 我当前没有安装该版本、因此无法测试它。 64位驱动程序与 EV2300关联、因此升级 bqStudio 不会导致问题。

    如果在未启用器件的情况下校准器件、则无需更改分压器参数。

    如果您正在进行新设计、则可能需要考虑我们去年年末发布的 bq34110器件。 它使用 CEDV 监测算法。 它也会起作用,但在其余期间,它确实有提高能力估计数的趋势。 问题在于、PbA 电池放电后的电压会高得多、电量监测计会在休息期间定期运行容量仿真、并可以根据 OCV 升级容量。 CEDV 监测算法不会出现此问题。

    Tom
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom、

    好的、我现在能够在替换.bqz 文件后校准 IC。 非常感谢。

    我将向我们的客户(我们是一所研究型大学、不参与实际生产设计流程)提及您的评论(关于切换到 bq34110)。

    您是否仍然建议使用 bqStudio 的测试版本?

    再次感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果 bqStudio 正常工作、则无需更新它。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tom、

    bq34110使用的 CEDV 算法与 bq34z100g1使用的 IT 算法有何区别?

    快速浏览一下 bq34110的技术指南后、发现110只是执行简单的库仑计数(除了 TI 似乎将其称为"累积电荷计算")。

    100g1具有复杂的算法、其中包括将数据存储器中的表(取决于电池化学成分)中的 OCV 和 SOC 与充电/放电期间测量的电压相关联、从而计算电池的内部电阻如何随电池老化而变化。 此外、100g1使用 SOC 值和库仑计数来更新 Qmax。

    此外、在哪里可以找到有关 CEDV 算法的更多技术信息?