This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:CAN#39;t 启用电池平衡

Guru**** 2460850 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R1, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/567351/bq40z50-r1-can-t-enable-cell-balancing

器件型号:BQ40Z50-R1
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

您好!  

我不熟悉 BQ40z50-R1评估板的使用、我希望激活电池平衡功能。 我一直在研究和阅读《技术参考手册》并按照其说明操作、但我似乎无法使其正常工作。 平衡配置寄存器启用了位 CB 并启用了 CBR、将我所有电池的平衡时间/mAh 配置为360s/mAh、最小开始平衡增量为3mV、静置平衡间隔为18000s。 当 BMS 进入静置模式时、BAL_EN 位会在充电时打开。 尽管启用了该位、但电池平衡似乎被禁用、因为我的电池保持在激活之前的电压相同。 我有什么问题吗? 如果能得到任何帮助、我将不胜感激。

祝你度过美好的一天

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    欢迎并感谢您选择我们的 bq40z50-R1。 您能否提供电池电压读数和导出的 gg.csv 文件的快照? 我还建议您在 bqStudio 中以1s 的间隔启用日志记录、并为我们提供上述条件的日志。

    您的电池电压是多少?电池之间的电压差是多少? 你在等多久? 根据您的设置、将容量更改10mAh 需要1小时。 这不会导致电压发生任何显著变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Damian:

    我将随附 gg.csv 文件、并在我完成录制后立即为您提供日志。 在某些情况下、电池之间的电压差为200mV、尤其是当充电状态接近 cero 时。 我以前在90s/mAh 内具有平衡时间/mAh 、但没有得到任何结果、并且看到平衡系统可以处理的最大电流为10mA、因此我将其提高到了360s/mAh。 您认为我应该将其设置为哪个值?

    e2e.ti.com/.../BQ40z50_2D00_R1.gg.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    您的设置在一小时内即可满足10mAh CB 要求。 CB 只能在放松或充电时完成。 可能会发生的情况是、在低电压下(接近0% SOC)、电池电阻失配更大。 如果是这种情况、则仅在低电池电压充电期间才会发生 CB。 在0% SOC 的电池充电过程中、您是否看到电池不平衡(电池电压差)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    记录您的充电和放电情况、并将日志发送给我们以供审核。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Damian:

    我在周末离开电池组时处于休息模式、很明显电池平衡功能正常、我今天稍后将在放电后再添加日志。 我还有一个问题是、细胞的健康状态应该接近100%、因为它们是新细胞、但 BMS 显示它有53%的健康状态。 我发送给您的配置中是否存在导致此问题的错误? 我使用的电池是容量为2600mAh 的 Lishen LR1865SK。

    感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    您能够观察到休息时的电池平衡(CBR)工作情况。 您的电池组配置是什么? X 系列和 Y 并联电池? 查看您的 gg 文件、您的设计容量设置为7800mAh、如果您没有并联电芯、则很可能是2600mAh。 容量会因并联电池而不是串联电池的数量而增加。  电压会因串联电池的数量而增加。

    设计容量= Y 并联电芯*电芯容量

    设计电压= X 节串联电池*电池电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的快速响应、

    我们的配置为3S3P、因此设计容量= 3*2600mAh = 7800 mAh。

    此致、

    Luis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    当您达到充电终止时、监测计的报告容量是多少? 您的应用 FCC 可能比电池设计容量低得多。 在这种情况下、您可能需要调整设计容量以匹配您的应用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Battery_5F00_test1.log

    很抱歉耽误你的回答、

    附件查找一个周期的日志我认为这将回答您之前问的问题。  

    此致、

    Luis