This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq40z50r1中睡眠模式的电源电流

Guru**** 2460850 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R1, BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/566694/supply-current-of-sleep-mode-in-bq40z50r1

主题中讨论的其他器件:BQ40Z50-R1BQ40Z50

大家好

在我的例子中、睡眠模式的电源电流比规格大一点。  

当 Chg_FET=on % DSG_FET = on 时、电流约为120uA。  在这种情况下、规格中的典型值约为75uA

当 Chg_FET=OFF % DSG_FET = OFF 时、电流约为80uA。  在这种情况下、规格中的典型值约为52uA

下面是我的 gg file.e2e.ti.com/.../sleeptest_5F00_rev01.gg.rar

另一个,当 IC 处于远程模式时,CHG_FET 在睡眠模式下无法关闭。  这似乎是不合理的。

BR

陈锦芳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 J.C:

    您是否有要共享的 PCB 原理图? 此测量是在我们的 EVM 上进行的吗? 您能否解释一下关断电流是如何测量的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Damian

    下面是我的原理图。

    功耗来自电源消耗。

    B.R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JC、

    您正在测量两个 IC 的电流消耗:U1 (R5439)和 U2 (bq40z50-R1)。 您将需要测量流经 R19的电流以捕获 bq40z50-R1的关断电流。 您应该注意的另一点是测量仪器的精度、即电源的电流测量精度或用于测量 R19两端压降的电压表的电压精度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Damian

    我已移除 R3。 睡眠模式下的电源电流仍约为120uA。 您能否帮助将我的 gg 文件作为最后一个帖子进行检查?

    另外、当 bq40z50配置为删除模式时、在睡眠模式下 CHG_FET 无法关闭。 您能告诉我原因吗?

    此致
    陈锦芳