团队-
我们有一个有趣的应用、其中我们尝试共享不同电源的功率、Vin = 12V、Vin = 5V。
我们将转换为3.3V、因此我们希望将两个降压转换器(SW1、SW2)连接在一起、即单个3.3V 输出。
显然、我们可以想出某种外部电流感应/共享电路来使这两个转换器共享电流、 但是、从数据表中看、我们是否可以将 SW1作为12V->3.3V 的电压运行、将 SW2作为5V->3.3V 的电压运行(两个输出都通过线或耦合在一起)、并期望某种程度的良好电流共享、这一点并不十分清楚。
我们可以扭转一些旋钮、例如在给定不同 Vin 值的情况下适当地缩放电感器、但我仍然不确定我们还需要做些什么来使内部共享电路正常工作。
请发表评论。
此致、科罗拉多州 AFA 的 S. Dunbar