This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65400:不同 Vin 值下的电流共享

Guru**** 2460850 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/566426/tps65400-current-sharing-with-different-vin-values

器件型号:TPS65400

团队-

我们有一个有趣的应用、其中我们尝试共享不同电源的功率、Vin = 12V、Vin = 5V。

我们将转换为3.3V、因此我们希望将两个降压转换器(SW1、SW2)连接在一起、即单个3.3V 输出。

显然、我们可以想出某种外部电流感应/共享电路来使这两个转换器共享电流、 但是、从数据表中看、我们是否可以将 SW1作为12V->3.3V 的电压运行、将 SW2作为5V->3.3V 的电压运行(两个输出都通过线或耦合在一起)、并期望某种程度的良好电流共享、这一点并不十分清楚。

我们可以扭转一些旋钮、例如在给定不同 Vin 值的情况下适当地缩放电感器、但我仍然不确定我们还需要做些什么来使内部共享电路正常工作。

请发表评论。

此致、科罗拉多州 AFA 的 S. Dunbar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、邓巴

    理想情况  下、当 SW1和 SW2在电流共享中工作时、Vin1和 Vin2使用相同的电源连接在一起、这将为每个通道提供平均电流。

    请参阅 第60页中的电流共享典型应用。

    但在客户案例中:SW1为12V->3.3V、SW2为5V->3.3V。

    SW1和 SW2具有不同的 Vin 电压。

    理论上、SW2 输出电压 将上拉 至3.3V、但 其通道 由 SW1 EA (COMP1)控制、输出电流受 COMP1限制、 SW2无法输出最大电流。

    是的 、您是对的、我们可以 增加 SW2 通道指示器来提高电流 输出能力。

    在电流共享模式下、除了将 SW1输出和 SW2输出连接在一起、

    1) 1)将 COMP2连接到 VDDA

    2. ENABLE_PIN_CONFIG 设置为单次启用

    谢谢。

    赵   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。  

    我知道、电流共享设计通常会对两个转换器使用相同的输入电压、如您参考的第60页所示。

    如果由于 EA 的连接方式而更有意义、我们可以交换输入、使 SW1为5V->3.3V、SW2为12V->3.3V。

    从极其简化的方框图(数据表的图6)中不清楚 EA 是否直接设置 PWM 占空比。  请 ~、每个转换器的占空比必须不同(D Δ V= Vout/Vin、有两个不同的 Vin 值)、 即使它们完全共享负载电流。

    换言之、如果两个转换器共享一个误差放大 器、并且直接将两个转换器的 PWM 占空比设置为共享模式、则这可能无法正常工作。

    请您进一步评论吗?

    Steve

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve

     在数据表的第20页中有一些有关电流共享的说明。

    是的、你是对的。

    在 电流共享模式下、SW1和 SW2将使用相同的 EA (共享 SW1通道 EA)来控制环路、因此 必须 不能正常调节 SW2。

    当 SW1为5V->3.3V、SW2为12V->3.3V 时、SW2占空比等于 SW1占空比、 该占空比大于 SW2 正常调节占空比、因此输出电压 将强制 充电、 IC 在此情况下无法工作。    

    但是、 当 SW1为12V->3.3V、SW2为5V->3.3V 时、SW2占空比等于小于 SW2 正常调节占空比的 SW1占空比、因此 IC 可能 可以工作、但 SW2电流输出能力受 SW1通道占空比的限制。  

    以上是我的分析、我无法在 EVM 板中进行验证、因为 EVM 的 SW1-2使用相同的 Vin 电源、 您可以  在客户板中尝试一下。  

    非常感谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve

    一般来说、不建议在不同的 Vin 电压下使用电流共享模式。

    但是、如果我们必须以这种方式使用、 我已经向 设计人员提出了这个问题、 在下面的情况下、IC 可以正常工作。

    1) SW1:5V->3.3V、 SW2:12V->3.3V、

    2)或 SW1:12V->3.3V 和 SW2:5V->3.3V、

    但是、 请建议客户进行更多验证。

    谢谢。

    赵  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢;

    由于此器件的高集成度、我们可能仍会决定使用该器件。

    我想我可以通过将 SW1和 SW2作为独立转换器运行、然后使用外部电路强制电流共享来实现我所需的功能、而不是尝试使用内部电流共享功能。  这相当于负载共享两个分立式转换器。

    这样、馈送3.3V 电压的每个分支都可以在正确的占空比下运行、并且我可以实现更好的电流共享精度。

    这将增加一些电路、但仍然具有一些优势、例如两个开关之间的通用基准电压以及两个开关波形之间的相干相位关系。

    谢谢、Best、Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可能会在负载共享中查看以下内容:

    www.ti.com/.../ucc39002
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢;我知道这部分、它肯定是一个选择、但它是昂贵的。

    我正在研究主/从共享安排、其中12V 将是主器件、5V 将是从器件(helper)。

    这看起来是一个相当简单的共享问题、而专用于从器件的简单电流共享偏移环路可能就是必需的。

    我真的希望 TPS65400的内部共享功能能够正常工作、但这是不可能的、因为两个通道将共享相同的误差放大器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve

    当 SW1和 SW2独立工作并强制将 SW1和 SW2输出 连接在一起时、在这种情况下无法实现电流共享。

    实际上、SW1和 SW2输出不能很好地匹配、这将导致  其中一个通道不能由 PSM 切换、例如 SW1可能输出3.31V、 SW2输出3.29V、连接点将等于3.31V、 然后、SW2 环路 将使 COMP2放电、当 COMP2 < PSM 阈值时、SW2通道将停止工作、因此这种方式 无法 实现电流共享功能。

     

    非常感谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不会简单地将 SW1和 SW2连接在一起。  正如我在上一帖子中提到的、我将实施一个外部电流共享电路。

    该电路将监测 SW1和 SW2中的电流、并调整 SW2的反馈、以便实现适当的电流共享。

    正如 John Tucker 提到的、TI 有一个专门为此而设计的 IC、但我可能只使用运算放大器电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    明白了,谢谢。