请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:BQ40Z50、 BQ40Z50-R1您好 Justin、
我还需要使用我们开发的自定义工具对 SREC 文件进行编程。 如何创建应用手册的状态是什么?
我最近遇到了一个问题、即供应商在名为 bq40z50-R1的设计中使用 bq40z50器件。 使用我的工具仅对 SREC 文件的 DF 部分进行编程(使用 bq40z50-R1生成)会导致 IC 发生故障、无法再进行通信。 我不想修复此 IC、但现在我必须能够对整个 SREC 文件(DF 和 IF)进行编程。
此致、
Jason