This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40z50 SREC 编程

Guru**** 2460850 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R1, BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/567775/bq40z50-srec-programming

主题中讨论的其他器件:BQ40Z50BQ40Z50-R1

您好 Justin、

我还需要使用我们开发的自定义工具对 SREC 文件进行编程。 如何创建应用手册的状态是什么?

我最近遇到了一个问题、即供应商在名为 bq40z50-R1的设计中使用 bq40z50器件。 使用我的工具仅对 SREC 文件的 DF 部分进行编程(使用 bq40z50-R1生成)会导致 IC 发生故障、无法再进行通信。 我不想修复此 IC、但现在我必须能够对整个 SREC 文件(DF 和 IF)进行编程。

此致、

Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    bq40z50和 bq40z50-R1具有不同的固件、因此它们不能互换使用。 您可以在 DF 编程中添加一个检查、该检查在对 DF 编程之前使用 CMD 0x02读取 FW 版本、以确保其匹配。