主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO
您好!
我将 BQ40z50-R1 BMS 芯片用于项目。 我基于 EVM 模块重新设计了芯片应用。 我进行了一些更改、主要是为了节省小 PCB 上的组件成本和空间。
最大的变化之一是我移除了整个保险丝电路。 基本上、保险丝引脚未连接到任何东西。 此外、还进行了更改以考虑2S 电池组。 当我测试时、CHG 和 DSG 寄存器始终处于非活动状态(即0)。 请参阅下面的 bqstudio 应用程序中的位寄存器图像。
在连接到电池组之前、为了在发生故障时限制电流、我将使用具有1P 感应线路电阻分压器的电源。 我假设它与保险丝引脚有关、但可能是错误的。 我处于完全访问模式。
当我尝试在高级 SMD 上发送带有44个命令的001D 时、我没有看到任何变化。 001D 是根据参考手册禁用保险丝。
我的问题是、为了完全忽略保险丝引脚、我应该在固件和硬件方面做些什么。 我是否应该下拉保险丝引脚?
谢谢、
Gode