This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27742-G1:具有 bq27742-G1的 Battery Management Studio

Guru**** 2460850 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27742-G1, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/567340/bq27742-g1-battery-management-studio-with-bq27742-g1

器件型号:BQ27742-G1
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIOBQ27510-G3

我正在研究使用 bq27742-G1、但当我尝试在 Battery Studio 1.3.54中为其加载项目时、它告诉我"检测到的器件与此程序不兼容" 是否应该使用其他器件来配置 bq27742?

谢谢、

-Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    bqStudio 支持 bq27742。 确切的误差是多少? 它是否检测到 EVM?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊、我只是尝试运行软件来感受它、我没有 EVM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当电池组未连接到定制板上的电量监测计(在我的情况下是 bq27510-G3)时、我遇到了相同的错误、并且我使用电压源为其供电。 当我打开 bqstudio 并连接电池组时、不会显示此消息。 这也适用于您吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    bqStudio 会尝试查找连接到 EV2x00的电量监测计。 如果找不到支持的产品、它将显示支持的产品列表。 如果您手动选择一个(并且未检测到)、bqStudio 将显示此消息。 您可以单击"确定"、因为您不会损坏未连接的设备中的任何值。