您好!
我刚刚运行了第一个测试优化周期、但我注意到在第一个充电周期之后、Flags 寄存器中的 OCVTAKEN 位没有被置位(请参阅下面的步骤4)。 后来确定电池不好、但我想知道这两件事是否相关。 这是我的日志文件(如下所示)。 我提前结束了测试、因为电池已确定损坏、但我想知道为什么未设置 OCVTAKEN 位。 下面是我执行的步骤。
- 使用适合您的应用的适当参数配置 DataFlash;配置数据包的化学成分并执行校准;
- 启动阻抗跟踪;
- 为电池组充电以充电终止;
- 让电池组处于静止状态、直到 OCVTIAKEN 标志被置位;
- 以 C/10至 C/5的速率将电池组放电至端接电压;
- 让电池组处于静止状态、直到 OCVTAKEN 标志被置位。 Qmax 应更新、更新状态应增加到05;
- 对电池组进行完全充电、以充电终止;
- 让电池组处于静止状态、直到 OCVTAKEN 标志被置位;
- 以 C/10至 C/5的速率将电池组放电至端接电压;
- 让电池组处于静止状态、直到 OCVTAKEN 标志被置位。 Ra 表应更新、更新状态应增加到06。