请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS68470 您好!
下面是一些问题。
- 如果未使用 LDO_AUX2、我们应该如何连接3V3_SUS?
- 如果在3V3_VDD 之前提供3V3_SUS、是否有任何副作用?
- 如下所示、如果在3V3_SUS/3V3_VDD 尚不可用的情况下提供5VS、则客户发现 LED 将亮起。 这是正常的吗? 为什么?
谢谢!
安东尼
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
安东尼
下面是 ILEDA 和 ILEDB 驱动程序的概念图。 我错误地将路径称为 ESD 二极管、但从主晶体管的源极到保护环有一个寄生二极管。 防护环连接到3V3_VDD。 在3V3_VDD 上升前、ILEDA 和 ILEDB 主晶体管的栅极为高阻抗。 这些栅极可以充电并打开主晶体管、然后有从 ILEDA 和 ILEDB 到3V3_VDD 的寄生二极管路径、电压较低、LED 将"打开"。 请参见下图。