This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS68470:ILED 和3V3_SUS 问题

Guru**** 2460850 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS68470

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/566355/tps68470-iled-and-3v3_sus-questions

器件型号:TPS68470

您好!

下面是一些问题。

  1. 如果未使用 LDO_AUX2、我们应该如何连接3V3_SUS?
  2. 如果在3V3_VDD 之前提供3V3_SUS、是否有任何副作用?
  3. 如下所示、如果在3V3_SUS/3V3_VDD 尚不可用的情况下提供5VS、则客户发现 LED 将亮起。  这是正常的吗?  为什么?

谢谢!

安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    答案编号如下:
    TPS68470有两个电源输入引脚、分别为3V3_SUS 和3V3_VDD。 因此、3V3_SUS 引脚必须连接到稳压良好的3.3V 电源、如规格部分10电源建议中所述。
    2. TPS68470仅在3V3_SUS 和3V3_VDD 均高于规格第7.5节"电气特性"中规定的标称2.75V 的欠压锁定阈值时才启动内部上电序列。
    ILEDA 和 ILEDB 引脚上有 ESD 二极管连接到3V3_VDD 引脚。 由于3V3_VDD 未上电、这些 ESD 二极管被正向偏置、它们导通、LED 将亮起。 不建议在这种情况下运行、因为 ESD 二极管旨在在短时间内承载大量 ESD 电流。 它们不能长时间承载使用此配置可能产生的电流。 为指示灯 LED 推荐的电源是3V3_VDD 电源。 如技术规格部分7.1所述、ILEDA 和 ILEDB 引脚的绝对最大额定值电压为3.96V。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的回复。  下面是一些问题。

    1. 除了数据表中的信息外、客户还要求我们芯片内的 LED 指示灯设计更多详细信息(例如架构图)。  我们是否可以提供任何服务?
    2. 客户使用5V 电压为 LED 供电、因为他们使用的 WLED 的 VF 较高、如下图所示。  您认为我们可以支持此 WLED 吗?  该 WLED 组件的原理图应该如何?

    谢谢!

    安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    安东尼

    我明天会与设计人员会面、研究客户问题的答案。 很抱歉耽误你的时间。

    大卫街
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    感谢您的支持。 同时、客户还有如下一些问题。

    1.如果3V3_SUS 或3V3_VDD 无效、则 TPS68470的所有功能都不可行、对吧?
    2.在某些特定情况下、当提供3V3_SUS 但3V3_VDD 无效时、电流消耗将是多少?

    谢谢!

    安东尼
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    安东尼
    对于上面的问题1:如果3V3_SUS 或3V3_VDD 不高于欠压锁定阈值、则 TPS68470的所有功能都不起作用。
    问题2:电流消耗在第7.5节中指定电气特性:IQ (3V3_SUS) 3V3_SUS 静态电流[在睡眠模式下、VI (3V3_VDD)=0V、VI (3V3_SUS)=3.3V、LDO_AUX2禁用且无负载]=最大值1.1微安

    我仍在研究 ILEDA 和 ILEDB 驱动程序详细信息。

    大卫街
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安东尼

    下面是 ILEDA 和 ILEDB 驱动程序的概念图。  我错误地将路径称为 ESD 二极管、但从主晶体管的源极到保护环有一个寄生二极管。  防护环连接到3V3_VDD。  在3V3_VDD 上升前、ILEDA 和 ILEDB 主晶体管的栅极为高阻抗。  这些栅极可以充电并打开主晶体管、然后有从 ILEDA 和 ILEDB 到3V3_VDD 的寄生二极管路径、电压较低、LED 将"打开"。  请参见下图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    图:

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安东尼

    以下是我的建议。  DRV_WLED1引脚的绝对最大额定值为7.0V。 WLED 引脚的驱动器可处理高达1A 的电流。  R1电阻可用于设置最大电流。