This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61163AEVM-564:关于效率恶化。

Guru**** 2461780 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/566808/tps61163aevm-564-about-efficiency-deterioration

器件型号:TPS61163AEVM-564

您好!

当 JP2 (VIN)的电压从2.8V 增加到3.3V 时、
J1 (L1)的电流增加、效率变差。
原因是什么?

测量条件、
J1 = 7.4V
JP2 = 3.3V
ISET = 51k Ω
LED = 10系列(*2并联)
PWM 占空比= 100%

此致、

渡边

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    从概念上讲、您的观察结果与我的预期结果不一致。 只需澄清一下、您只测量流入电感器的电流、而不是电感器和 VIN 电流之和? 您能否提供您正在测量的电流的幅度? 我需要进行一些测量、并尝试为您提供解释。

    此致、

    Angelos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您的支持。

    下面列出了测量结果。

    测量条件1、
    J1 = 7.4V
    J1 = 0.219A
    JP2 = 2.8V
    JP2 = 0.00121A
    VLED = 28.48V
    ISET = 51k Ω(0.0248A)
    PWM 占空比= 100%

    WJ1=7.4V×0.219A
    WJP2=2.8V×0.00121A
    WOUT=0.0248A×2通道×28.48V
    %= Wout÷(WJ1+WJP2)=87.06 μ F

    测量条件2、
    J1 = 7.4V
    J1 = 0.228A
    JP2 = 3.3V
    JP2 = 0.00118A
    VLED = 28.48V
    ISET = 51k Ω(0.0248A)
    PWM 占空比= 100%

    WJ1=7.4V×0.228A
    WJP2=2.8V×0.00118A
    WOUT=0.0248A×2通道×28.48V
    效率=Wout÷(WJ1+WJP2)=83.6%

    此致、
    渡边
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Watanabe:

    我将尝试重复您的条件并调查此行为的根本原因。 我将在1月16日星期一提供最新消息。

    此致、
    Angelos
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Angelos:

    这是我的测量误差。
    我们确认效率将会提高。

    请原谅我的无知。

    此致、
    渡边
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Watanabe:

    感谢您的更新。 我很高兴这一问题已经得到解决。

    此致、
    Angelos