大家好、社区
在我的项目中、我已经使用 TPS5450两年了。 我的用例:
-输入电压:24V
-输出电压: 5V
-输出电流:2A (最大值)
当我查看数据表时、有一件事总是让我感到很受指责。 无论是在电气特性还是在任何图中、都没有对最大功率输出的引用。 当然、它表示最大持续电流为5A。 但它不会为该电流值指定任何输出电压。 我一直假设它为5A @ 5V。 由于它满足了我的用例、所以我对它没有太多的担心。
但是、现在我需要使用12V 输出、并且需要大约25W 的最大输出。 总之、新的用例将是:
-输入电压:24V
-输出 电压: 12V
-输出电流:~2A (最大值)
那么、我的问题是12V 输出电压下的最大电流是多少? 查看数据表、无论输出电压如何、最大输出似乎都是5A。 但对我来说、这似乎很奇怪。 真的是这样吗? TPS5450是否能够在12V 输出电压(60W!!!)下提供5A 电流?