我正在使用一个现成的充电器和5节4Ah 锂聚合物电池组的系统。 该充电器内置了保护和平衡功能、但电池组没有。 我正在设计使用以下电池组的电机控制系统: http://www.batteryspace.com/powerizer-polymer-li-ion-battery-18-5v-4ah-74wh-30c-w-o-pcb-for-rc-flight----ce-listed-un38-3-passed-ndgr.aspx
放电期间、我需要电量监测计和电池保护。 我查看了 BQ76920、BQ78350的这种组合、但我认为这对于我的应用来说是过度的、因为我不需要平衡或充电控制。 我对 TI 提供的其他产品有些困惑、我想知道是否有更适合此应用的 IC。
此外、我需要与 MCU 进行一些通信、以指示故障、充电级别等